Everything

使用例

ペアンプをコンパレータの+側信号入力に使用する

 

[GUI設定例]

オペアンプ

OPAMP

使用する

オペアンプ動作設定

使用する

使用オペアンプ0

使用する

使用オペアンプ1

使用しない

使用オペアンプ2

使用しない

使用オペアンプ3

使用しない

リファレンス電流回路設定

停止

 

 

 

動作モード設定

ロウパワー・モード

 

 

 

ELCトリガ設定

オペアンプ ユニット0:オペアンプELCトリガ0

オペアンプ ユニット1:オペアンプELCトリガ1

オペアンプ ユニット2:オペアンプELCトリガ2

オペアンプ ユニット3:オペアンプELCトリガ3

 

 

Operational Amplifier 0

使用する

 

 

 

Operational amplifier 0 起動/停止トリガ制御設定

ソフトウエア・トリガ・モード

 

コンパレータ

COMP

使用する

動作設定

コンパレータ0のみで使用する場合(コンパレータ入力:AMP0O)

速度設定

低速

Comparator0

使用する

Comparator0 モード設定

基本

Comparator0 エッジ設定

立上りエッジ

Comparator0 デジタルフィルタ許可

使用しない

 

 

 

Comparator0 出力許可(VCOUT0)

使用しない

 

 

 

Comparator0 コンパレータ0の割り込み許可(INTCMP0)

使用する

 

 

 

Comparator0 優先順位

 

 

[API設定例]

r_cg_main.c

void main(void)

{

       R_MAIN_UserInit();

       /* Start user code. Do not edit comment generated here */

       /* Start the operational amplifier 0 */

       R_OPAMP0_Start();

 

       /* Start the comparator 0 */

       R_COMP0_Start();

 

       while (1U)

       {

              ;

       }

       /* End user code. Do not edit comment generated here */

}