Everything

使用例(タイマモード)

一定間隔で割り込み関数に入り、その回数をカウントする

 

[波形例]

 

[GUI設定例]

タイマ

使用する

TMRJ0

使用する

機能

タイマモード

カウントソース設定

自動

タイマ値

100μs (実際の値:100)

カウンタがアンダフローしたとき割り込み発生(INTTRJ0)

使用する

優先順位

 

 

[API設定例]

r_main.c

void main(void)

{

       R_MAIN_UserInit();

       /* Start user code. Do not edit comment generated here */

       /* Start TMRJ0 counter */

       R_TMR_RJ0_Start();

 

       while (1U)

       {

              ;

       }

       /* End user code. Do not edit comment generated here */

}

 

r_cg_timer_user.c

/* Start user code for global. Do not edit comment generated here */

volatile uint8_t g_cnt = 0U;

/* End user code. Do not edit comment generated here */

 

static void __near r_tmr_rj0_interrupt(void)

{

       /* Start user code. Do not edit comment generated here */

       /* Count INTTRJ0 */

       g_cnt++;

       /* End user code. Do not edit comment generated here */

}