タイマRD
以下に、コード生成がタイマRD用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.7 タイマRD用 API 関数
|
API 関数名 |
機能概要 |
|
16ビット・タイマRDnを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
|
16ビット・タイマRDnに関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
|
タイマ割り込みの発生に伴う処理を行います。 | |
|
16ビット・タイマRDnのカウント処理を開始します。 | |
|
16ビット・タイマRDnのカウント処理を終了します。 | |
|
16ビット・タイマRDnに対するクロック供給を停止します。 | |
|
16ビット・タイマRDnのパルス出力強制遮断処理を開始します。 | |
|
16ビット・タイマRDnのパルス出力強制遮断処理を終了します。 | |
|
16ビット・タイマRDnのパルス幅を読み出します。 | |
|
16ビット・タイマRDnを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
|
16ビット・タイマRDnに関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
|
タイマ割り込みの発生に伴う処理を行います。 | |
|
16ビット・タイマRDnのカウント処理を開始します。 | |
|
16ビット・タイマRDnのカウント処理を終了します。 | |
|
16ビット・タイマRDnに対するクロック供給を停止します。 | |
|
16ビット・タイマRDnのパルス出力強制遮断処理を開始します。 | |
|
16ビット・タイマRDnのパルス出力強制遮断処理を終了します。 | |
|
16ビット・タイマRJ0のパルス幅を読み出します。 | |
|
16ビット・タイマRDに対するクロック供給を停止します。 |