Everything
Everything
top
RI600V4 環境
コーディング編
ウインドウ・リファレンス
プロパティ パネル
[RI600V4]タブ
[RI600V4]タブ
概要
本タブでは,使用するRI600V4に対して,次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示を行います。
- バージョン情報
表示イメージ
機能
1 ) [バージョン情報]
RI600V4のバージョンに関する詳細情報の表示を行います。
カーネル・バージョン
使用するRI600V4のバージョンを表示します。
デフォルト
インストールしているRI600V4のバージョン
変更方法
変更不可
インストール・フォルダ
使用するRI600V4がインストールされているフォルダを絶対パスで表示します。
デフォルト
使用するRI600V4がインストールされているフォルダ
変更方法
変更不可
エンディアン
プロジェクトで設定しているエンディアンを表示します。
ビルド・ツールの[エンディアンの選択]プロパティで選択しているレジスタ・モードと同じ値が表示されます。
デフォルト
ビルド・ツールでのプロパティで選択しているエンディアン
変更方法
変更不可
このページの最新版へ
差分情報
前のトピックスへ
プロパティ パネル
次のトピックスへ
[タスク・アナライザ]タブ
目次
[RI600V4]タブ
[タスク・アナライザ]タブ
[システム・コンフィギュレーション・ファイル関連情報]タブ