Everything

snd_mbx

isnd_mbx

概要
メッセージの送信
C言語形式
 ER      snd_mbx ( ID mbxid, T_MSG *pk_msg );
 ER      isnd_mbx ( ID mbxid, T_MSG *pk_msg );
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      mbxid;
メールボックスのID
I
 T_MSG   *pk_msg;
メッセージを格納した領域へのポインタ

【 TA_MFIFO属性用メッセージT_MSGの構造 】
 typedef struct  {
         VP   *msghead;       /*RI600V4管理領域*/
 } T_MSG;

【 TA_MPRI属性用メッセージT_MSG_PRIの構造 】
 typedef struct  {
         T_MSG   msgque;      /* メッセージヘッダ*/
         PRI     msgpri;      /* メッセージ優先度 */
 } T_MSG_PRI;

機能
mbxidで指定されたメールボックスにpk_msgで指定されたメッセージを送信します。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象メールボックスの待ちキューにタスクがキューイングされていた場合には,メッセージの送信(メッセージのキューイング処理)は行わず,該当タスクにメッセージを渡します。これにより,該当タスクは,待ちキューから外れ,WAITING状態(メッセージ受信待ち状態)からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からSUSPENDED状態へと遷移します。
備考1 メッセージを対象メールボックスのメッセージ・キューにキューイングする際のキューイング方式は,コンフィギュレーション時に定義された順(FIFO順またはメッセージ優先度順)に行われます。
備考2 送信したメッセージ(pk_msgが指す領域)は,受信されるまでの間に書き換えてはなりません。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_PAR
-17
パラメータ・エラー
- 対象メールボックスがTA_MPRI属性の場合:
- msgpri≦0
- msgpri > TMAX_MPRI
E_ID
-18
不正ID番号
- mbxid≦0
- mbxidVTMAX_MBX
E_CTX
-25
コンテキスト・エラー
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
- タスクからisnd_mbxを発行した。
- 非タスクからsnd_mbxを発行した。
- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。