-
[RI850V4]タブ
-
本タブでは,使用するRI850V4に対して,次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示を行います。
-
プロジェクト・ツリー パネル上において,リアルタイムOSノードを選択したのち,[表示]メニュー→[プロパティ]を選択,またはコンテキスト・メニュー→[プロパティ]を選択
備考 すでにプロパティ パネルがオープンしている場合,
プロジェクト・ツリー パネル上において,
リアルタイムOSノードを選択することで,選択した項目の詳細情報を表示します。
RI850V4のバージョンに関する詳細情報の表示を行います。
|
|
|
インストールしているRI850V4の最新バージョン
|
|
|
|
使用するRI850V4がインストールされているフォルダを絶対パスで表示します。
|
|
使用するRI850V4がインストールされているフォルダ
|
|
|
|
プロジェクトで設定しているレジスタ・モードを表示します。
ビルド・ツールのプロパティ パネル - [共通オプション]タブ - [レジスタ・モード] - [レジスタ・モード]で選択しているレジスタ・モードと同じ値が表示されます。
|
|
[レジスタ・モード]で選択しているレジスタ・モード
|
|
|