Everything

ref_mpl

iref_mpl

概要
可変長メモリ・プール詳細情報の参照
C言語形式
 

 ER      ref_mpl ( ID mplid, T_RMPL *pk_rmpl );
 ER      iref_mpl ( ID mplid, T_RMPL *pk_rmpl );
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      mplid;
可変長メモリ・プールのID
O
 T_RMPL  *pk_rmpl;
可変長メモリ・プール詳細情報を格納する領域へのポインタ

【 可変長メモリ・プール詳細情報T_RMPLの構造 】
 typedef struct  t_rmpl {
         ID      wtskid;         /*待ちタスクの有無*/
         UH      RFU;            /*システム予約領域*/
         SIZE    fmplsz;         /*空き可変長メモリ・ブロックの合計サイズ*/
         UINT    fblksz;         /*空き可変長メモリ・ブロックの最大サイズ*/
         ATR     mplatr;         /*属性*/
         ID      memid;          /*システム予約領域*/
 } T_RMPL;

機能
mplidで指定された可変長メモリ・プールの可変長メモリ・プール詳細情報(待ちタスクの有無,空き可変長メモリ・ブロックの合計サイズなど)をpk_rmplで指定された領域に格納します。
備考 可変長メモリ・プール詳細情報T_RMPLについての詳細は,「15.2.10 可変長メモリ・プール詳細情報」を参照してください。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_ID
-18
IDの指定が不正である
- mplid≦0x0
- mplid>生成されている可変長メモリ・プールの最大ID
E_CTX
-25
CPUロック状態から本サービス・コールを発行した
E_NOEXS
-42
対象可変長メモリ・プールが生成されていない