Everything

tget_mpf

概要
固定長メモリ・ブロックの獲得(タイムアウト付き)
C言語形式
 

 ER      tget_mpf ( ID mpfid, VP *p_blk, TMO tmout );
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      mpfid;
固定長メモリ・プールのID
O
 VP      *p_blk;
固定長メモリ・ブロックの先頭アドレスを格納する領域へのポインタ
I
 TMO     tmout;
待ち時間(単位:ミリ秒)
TMO_FEVR: 永久待ち
TMO_POL: ポーリング
数値: 待ち時間

機能
mpfidで指定された固定長メモリ・プールから固定長メモリ・ブロックを獲得し,その先頭アドレスをp_blkで指定された領域に格納します。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象固定長メモリ・プールから固定長メモリ・ブロックを獲得することができなかった(空き固定長メモリ・ブロックが存在しなかった)場合には,固定長メモリ・ブロックの獲得は行わず,自タスクを対象固定長メモリ・プールの待ちキューにキューイングしたのち,RUNNING状態からタイムアウト付きのWAITING状態(固定長メモリ・ブロック獲得待ち状態)へと遷移させます。
なお,固定長メモリ・ブロック獲得待ち状態の解除は,以下の場合に行われ,固定長メモリ・ブロック獲得待ち状態からREADY状態へと遷移します。
 
固定長メモリ・ブロック獲得待ち状態の解除操作
エラー・コード
rel_mpfの発行により,対象固定長メモリ・プールに固定長メモリ・ブロックが返却された
E_OK
irel_mpfの発行により,対象固定長メモリ・プールに固定長メモリ・ブロックが返却された
E_OK
rel_waiの発行により,固定長メモリ・ブロック獲得待ち状態を強制的に解除された
E_RLWAI
irel_waiの発行により,固定長メモリ・ブロック獲得待ち状態を強制的に解除された
E_RLWAI
tmoutで指定された待ち時間が経過した
E_TMOUT

備考1 RI850V4では,固定長メモリ・ブロックを獲得する際,メモリ・クリア処理を行っていません。したがって,獲得した固定長メモリ・ブロックの内容は不定となります。
備考2 本サービス・コールを発行した際,対象固定長メモリ・プールから固定長メモリ・ブロックを獲得することができなかった(空き固定長メモリ・ブロックが存在しなかった)場合,p_blkで指定された領域の内容は不定となります。
備考3 rel_wai,またはirel_waiの発行,または待ち時間の経過により固定長メモリ・ブロック獲得待ち状態を解除された場合,p_blkで指定された領域の内容は不定となります。
備考4 待ち時間tmoutにTMO_FEVRが指定された際には“get_mpfと同等の処理”を,TMO_POLが指定された際には“pget_mpfipget_mpfと同等の処理”を実行します。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_PAR
-17
待ち時間の指定が不正(tmout<TMO_FEVR)である
E_ID
-18
IDの指定が不正である
- mpfid≦0x0
- mpfid>生成されている固定長メモリ・プールの最大ID
E_CTX
-25
コンテキスト・エラー
- 非タスクから本サービス・コールを発行した
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した
- ディスパッチ禁止状態から本サービス・コールを発行した
E_NOEXS
-42
対象固定長メモリ・プールが生成されていない
E_RLWAI
-49
rel_wai,またはirel_waiの発行により,固定長メモリ・ブロック獲得待ち状態を強制的に解除された
E_TMOUT
-50
待ち時間が経過した