Everything

wai_sem

概要
資源の獲得
C言語形式
 ER      wai_sem ( ID semid );

パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      semid;
セマフォのID

機能
semidで指定されたセマフォから資源を獲得(セマフォ・カウンタから0x1を減算)します。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象セマフォから資源を獲得することができなかった(空き資源が存在しなかった)場合には,資源の獲得は行わず,自タスクを対象セマフォの待ちキューにキューイングしたのち,RUNNING状態からWAITING状態(資源獲得待ち状態)へと遷移させます。
なお,資源獲得待ち状態の解除は,以下の場合に行われ,資源獲得待ち状態からREADY状態へと遷移します。
 
資源獲得待ち状態の解除操作
エラー・コード
sig_semの発行により,対象セマフォに資源が返却された
E_OK
isig_semの発行により,対象セマフォに資源が返却された
E_OK
rel_waiの発行により,資源獲得待ち状態を強制的に解除された
E_RLWAI
irel_waiの発行により,資源獲得待ち状態を強制的に解除された
E_RLWAI

備考 自タスクを対象セマフォの待ちキューにキューイングする際のキューイング方式は,コンフィギュレーション時に定義された順(FIFO順,優先度順)に行われます。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_ID
-18
IDの指定が不正である
- semid≦0x0
- semid>生成されているセマフォの最大ID
E_CTX
-25
コンテキスト・エラー
- 非タスクから本サービス・コールを発行した
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した
- ディスパッチ禁止状態から本サービス・コールを発行した
E_NOEXS
-42
対象セマフォが生成されていない
E_RLWAI
-49
rel_wai,またはirel_waiの発行により,資源獲得待ち状態を強制的に解除された