モジュール間最適化(-optimize[={symbol_delete|speed}])指定時には,本オプションでsymbolを指定する必要があります。指定がない場合は,モジュール間最適化指定は無効となります。また,本オプションでaddressを指定している場合は,未参照シンボル削除最適化を抑止します。 |
-startオプションで配置アドレスを指定したセクションのリスト中に,-entryで指定したアドレスが所属するとき,その-startオプションで指定した配置アドレスから,-entryで指定したアドレスまでの領域を対象にした最適化は抑止します。 |