Everything

-SEction_forbid


特定セクションの最適化を抑止します。

[指定形式]

-SEction_forbid=sub[,sub]...
    sub:[file-name|module-name](section-name[,section-name]...)

 

-

省略時解釈

特定セクションの最適化を抑止しません。

[詳細説明]

-

特定セクションの最適化を抑止します。

-

subには,ファイル名,モジュール名,セクション名を指定します。

-

入力ファイル名,またはライブラリ・モジュール名を同時に指定することで,最適化抑止対象をセクション全体だけでなく,特定ファイルに限定することも可能です。

[使用例]

-

.SEC1セクションへの全最適化を抑止します。

>rlink a.obj b.obj -optimize -section_forbid=(.SEC1)

-

a.obj内の.SEC1,.SEC2セクションへの全最適化を抑止します。

>rlink a.obj b.obj -optimize -section_forbid=a.obj(.SEC1,.SEC2)

[備考]

-

本オプションは,最適化を使用しないリンク処理では無効です。

-

パスを記述した入力ファイルを最適化抑止する場合は,ファイル名にパスを記述してください。

-

ミラー先領域の最適化を抑止する場合は,ミラー元領域を指定してください。