ゼロ初期化したメモリを割り当てます。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <stdlib.h>
void __near * __far calloc(size_t nmemb, size_t size);
[戻り値]
領域の割り付けに成功した場合,その領域へのポインタを返します。
nmembまたはsizeが0の場合,あるいは領域を割り付けられない場合はnullポインタを返します。
[詳細説明]
大きさがsizeの,要素数nmemb個の配列領域を割り付け,その領域を0で初期化します。
 
【Professional版のみ】 【V1.03以降】
セキュリティ機能用malloc系ライブラリを使用する場合,次の操作を行った場合に__heap_chk_fail関数を呼び出します。
-  | calloc,malloc,reallocで割り付けた領域以外のポインタをfree,reallocに渡す。  | 
 
-  | freeで開放した後のポインタを再度free,reallocに渡す。  | 
 
-  | calloc,malloc,reallocで割り当てた領域の外側(前後各2バイト)に何らかの値を書き込んだ後,割り当てた領域を指すポインタをfree,reallocに渡す。  | 
 
 
__heap_chk_fail関数はユーザが定義する必要があり,動的メモリ管理の異常時に実行する処理を記述します。
__heap_chk_fail関数を定義する際には,次の項目に注意してください。
-  | __heap_chk_fail関数は,返却値および引数の型がvoid型のfar関数とします。 
void __far __heap_chk_fail(void);  | 
 
-  | __heap_chk_fail関数は,static関数にしないでください。  | 
 
-  | __heap_chk_fail関数内で再帰的にヒープ・メモリ領域の破壊を検出しないでください。  | 
 
 
セキュリティ機能用のcalloc,malloc,およびreallocは,領域外への書き込みを検出するために前後各2バイト余分に領域を割り当てます。このため,通常より多くヒープ・メモリ領域を消費します。
[注意事項]
ヒープ・メモリ領域のデフォルト・サイズは0x100バイトです。
ヒープ・メモリ領域を変更する場合は,配列_REL_sysheapを定義し,配列のサイズを変数_REL_sizeof_sysheapに設定してください。
【ヒープ・メモリ領域設定例】 
#include <stddef.h> 
#define SIZEOF_HEAP  0x200 
char _REL_sysheap[SIZEOF_HEAP]; 
size_t _REL_sizeof_sysheap = SIZEOF_HEAP; 
 | 
 
備考  | 配列_REL_sysheapは,偶数番地に配置してください。  |