<コンパイル・オプション / 最適化オプション>
optimize=maxオプションを指定した場合はnoscopeです。
noscopeを指定した場合、最適化範囲を分割せずにコンパイルします。最適化範囲が広がることによりコンパイル速度は遅くなりますが、一般的にはオブジェクト性能が向上します。ただし、レジスタ数が不足するとオブジェクト性能が低下する場合があります。  | 
<コンパイル・オプション / 最適化オプション>
optimize=maxオプションを指定した場合はnoscopeです。
noscopeを指定した場合、最適化範囲を分割せずにコンパイルします。最適化範囲が広がることによりコンパイル速度は遅くなりますが、一般的にはオブジェクト性能が向上します。ただし、レジスタ数が不足するとオブジェクト性能が低下する場合があります。  |