関数を使用する前に関数原型が必要です。そのときには、仮引数の型も必ず宣言してください。
extern void func1(); void g() { func1(1); // エラー }  | 
extern void func1(int); void g() { func1(1); // OK }  | 
constオブジェクトのリンケージは、Cプログラムでは外部結合であるのに対し、C++プログラムでは内部結合になります。また、constオブジェクトは初期値を必要とします。
const cvalue1; // エラー const cvalue2 = 1; // 内部結合  | 
const cvalue1 = 0; // 初期値を与えます extern const cvalue2 = 1; // Cプログラムと同様に外部結合になります  | 
C++プログラムでは、明示的なキャストを用いないと他のオブジェクト型へのポインタ(関数へのポインタ、メンバへのポインタを除く)へ代入できません。