2.14.4.3
ポイント・トレース・イベントを編集する
ポイント・トレース・イベントの詳細情報は,ポイント・トレース詳細設定 ダイアログにて編集します。このダイアログは,イベント パネル上にて編集したいポイント・トレース・イベントを選択してコンテキスト・メニューの[条件の編集...]を選択することで表示します。
ポイント・トレース詳細設定 ダイアログでは,アドレス条件として比較条件,アドレス,アドレス・マスクを指定できます。
ポイント・トレース詳細設定 ダイアログでは,データ条件としてアクセス種別,アクセス・サイズ,比較条件,比較データ,データ・マスクを指定できます。
(3) | パス・カウント条件を編集する場合【シミュレータ】 |
ポイント・トレース詳細設定 ダイアログでは,パス・カウントを指定できます。
(4) | イベント対象を編集する場合【Full-spec emulator】【E1】【E20】 |
ポイント・トレース詳細設定 ダイアログでは,イベント対象として次から指定できます。
|
|
CPU
|
CPUへのアクセスがポイント・トレースの対象となります。(デフォルト)
|
Global RAM
|
Global RAMへのアクセスがポイント・トレースの対象となります。
|
Cluster RAM
|
Cluster RAMへのアクセスがポイント・トレースの対象となります。
|