選択しているマイクロコントローラがマルチコア対応版の場合において,デバッグ対象とするコア(PE:プロセッサ・エレメント)の選択,およびその状態の表示を行います。
なお,このパネルは,デバッグ・ツールと接続時のみオープンすることができます。
注意 | 選択しているマイクロコントローラがシングルコア版の場合,このパネルをオープンすることはできません。 |
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
- | [表示]メニュー→[デバッグ・マネージャ]を選択 |
[各エリアの説明]
デバッグ対象とするPEをオプション・ボタンにより指定します。
プログラム実行中はこのエリアは無効となります。
備考 2. | デバッグ対象コアの指定は,メイン・ウインドウのステータスバー上においても行うことができます。 |
現在選択しているコアの状態を表示します。
備考 | このエリアに表示される内容は,メイン・ウインドウのステータスバー上においても確認することができます。 |
現在のプログラムの実行状態を次のアイコンと文字列で示します。
|
|
実行中
|
RUN
|
停止中
|
BREAK
|
ステップ実行中
|
STEP
|
現在のデバッグ・ツールのコアの状態を示します。
なお,同時に複数の状態になっている場合は“&”で区切って状態を列挙して表示します。
|
|
|
IECUBE
|
Halt
|
HALTモード中
|
Stop
|
STOPモード中
|
Reset
|
リセット状態
|
PowOff
|
ターゲットに電源が供給されていない状態
|
E1/E20/
EZ Emulator/
COM Port
|
Reset
|
リセット状態
|
PowOff
|
ターゲットに電源が供給されていない状態
|
Standby
|
FAAにクロックが供給されていない
|
Disable
|
FAA動作禁止
|
Sleep
|
FAAが低消費電力モード中
|
シミュレータ
|
Halt
|
HALTモード中
|
Stop
|
STOPモード中
|
Reset
|
リセット状態
|
Standby
|
FAAにクロックが供給されていない
|
Disable
|
FAA動作禁止
|
Sleep
|
FAAが低消費電力モード中
|
現在のカレントPC位置の値を16進数で示します。
このボタンをクリックすると,エディタ パネル上のカレントPC位置へキャレットを移動します。
[ツールバー]
ツールバーの機能は,メイン・ウインドウ上のデバッグ・ツールバーの機能と同等です。
各ボタンの機能についての詳細は,「(2) デバッグ・ツールバー」を参照してください。