Everything
2.11.1.4 コール・スタック情報の表示内容を保存する

[ファイル]メニュー→[名前を付けてコール・スタック・データを保存...]を選択することにより,名前を付けて保存 ダイアログをオープンし,コール・スタック情報のすべての内容をテキスト・ファイル(*.txt)/CSVファイル(*.csv)に保存することができます。

ファイルに保存する際は,デバッグ・ツールから最新の情報を取得します。

図 2.68

コール・スタック情報保存の際の出力イメージ

備考

信頼性の喪失したスタック・データより古い情報を取得した場合,その行の情報は“()”で括って出力されます。