CPUをリセットしたのち,リセット番地からプログラムの実行を開始します。
この操作によりプログラムの実行を開始した場合,次のいずれかの状態までその実行を続けます。
|
PCがブレークポイントに到達(「2.9.3 任意の場所で停止する(ブレークポイント)」参照) |
ブレーク・イベント条件の成立(「2.9.4 任意の場所で停止する(ブレーク・イベント)」/「2.9.5 変数/SFRへのアクセスで停止する」参照) |
フェイルセーフ・ブレークの発生(「2.9.6 不正な実行を検出して停止する【IECUBE】」参照) |
その他のブレーク要因の発生 |
ボタンをクリックします。
ボタンのクリック(「
ボタンをクリックしたのち,
ボタンをクリックした場合と同等です。