Everything
2.6.2.3 ロード・モジュール・フォーマット以外のファイルでソース・レベル・デバッグを行う

インテル・ヘキサ・ファイル(*.hex),モトローラ・Sタイプ・ファイル(*.mot),またはバイナリ・ファイル(*.bin)をダウンロード対象のファイルと指定している場合でも,これらのファイルの作成元となったロード・モジュール・ファイルのシンボル情報を併せてダウンロードすることにより,ソース・レベル・デバッグを行うことができます。

この場合は,ダウンロード・ファイル ダイアログにおいて,次の手順の操作を行ってください。

(1)

[追加]ボタンのクリック

[追加]ボタンをクリックすると,[ダウンロード・ファイル一覧]エリアの最終行に空欄の項目(“-”)が表示されます。

(2)

ロード・モジュール・ファイルのプロパティ設定

[ダウンロード・ファイルのプロパティ]エリアにおいて,各項目を次のとおりに指定します。

ファイル

ダウンロードするインテル・ヘキサ・ファイル(*.hex),モトローラ・Sタイプ・ファイル(*.mot),またはバイナリ・ファイル(*.bin)を作成する基となったロード・モジュール・ファイルを指定します。

キーボードからの直接入力,または[...]ボタンのクリックによりオープンするダウンロードするファイルを選択 ダイアログにより指定してください。

ファイルの種類

[ロード・モジュール・ファイル]を選択します(デフォルト)。

オブジェクトをダウンロードする

[いいえ]を選択します。

シンボルをダウンロードする

[はい]を選択します(デフォルト)。

入力補完機能用の情報を生成する

ダウンロード時に,シンボル名の入力補完機能のための情報を生成するか否かを選択します

デフォルト

はい

変更方法

ドロップダウン・リストによる選択

指定可能値

はい

シンボル名の入力補完機能用の情報を生成します(入力補完機能を使用します)。

いいえ

シンボル名の入力補完機能用の情報を生成しません(入力補完機能を使用しません)。

[はい]を選択した場合,ダウンロード時間,およびホスト・マシンのメモリ消費量が増加します。シンボル名の入力補完機能を使用しない場合は,[いいえ]を選択することを推奨します。

(3)

[OK]ボタンのクリック

このダイアログでの設定を有効とし,指定したロード・モジュール・ファイルがダウンロード・ファイルとして追加されます(ロード・モジュール・ファイル内に含まれるシンボル情報のみがダウンロードの対象となります)。