2.22  
FAAシミュレーション機能【シミュレータ】
 
この節では,選択しているマイクロコントローラがFAA(Flexible Application Accelerator)を搭載している場合に動作するFAAのシミュレーション機能と使用上の注意事項について説明します。
 
RL78命令シミュレータの機能に加えて,以下のシミュレーションを行います。
| 
- | タイマ・アレイ・ユニット(ユニット0のチャネル0-3のみ,インターバルタイマとしてのみ使用可能)注 | 
| 
注 | タイマ・アレイ・ユニットの注意事項は,RL78の周辺機能シミュレーションを行うシミュレータのリリースノートを参照してください。 | 
| 
- | 入力イベント・コントローラ(GRNINPUTC) | 
| 
- | 低消費電力機能 (SYSC.SLPビット,DSYSC.SLPビット) | 
| 
(2) | 除算器は,FAADUCレジスタのDIVSTビットを1にセットし除算演算動作を開始すると16クロックで演算終了するはずですが,シミュレータでは即時に除算演算が完了し割り込み(INTMD)が発生します。 | 
| 
(3) | 割り込みコントローラ(GRNINTC)は以下には対応していません。 | 
| 
- | FAA 内部の割り込み要因のうちの入力イベント検出割り込み要求 | 
| 
(4) | 基準タイミング・コントローラはフリーラン・カウンタの動作開始(FCCNT.FCEN=1)をすると,CPU側がブレーク,またはFAA側がブレーク,あるいは両方共がブレークしていても,フリーラン・カウンタは動作を続けます。フリーラン・カウンタが停止するのは,FCCNT.FCEN=0になった時,またはFAAEN=0になった時です。 | 
| 
(5) | CPUプログラムまたはSFRパネルで,下記の手順でFAAの基準タイミング生成部のフリーラン・カウンタを動作させた時は,タイミングのコンペア値が小さい場合に,タイミング・コンペア・マッチによる割り込みが無視される場合があります。 | 
| 
(b) | フリーラン・カウンタを動作させる。 FCCNT.FCEN=1 | 
| 
注 | (b)の後にフリーラン・カウンタの動作が開始され,(d)の前にFCNTが0xFまでカウントアップされてしまうと,タイミング・コンペア・マッチの割込みが無視されるためです。 | 
| 
(6) | シミュレータはFAAEN=0の時も,FAA インストラクション・コード・メモリとFAAデータ・メモリに対象リソース割り当て領域からアクセス(Read/Write)できてしまいます。 | 
| 
(7) | シミュレータではCPUとFAAは非同期で実行しているため,FAAを実行する区間を含むCPUのRun-Break時間は正しくありません。 |