Everything

project.File.Add


アクティブ・プロジェクトにファイルを追加します。

[指定形式]

project.File.Add(fileName, category = "")

[引数]

引数

説明

fileName

アクティブ・プロジェクトに追加するファイルをフルパスで指定します。

複数ファイルを指定する場合は,“["file1", "file2"]”の形式で指定します。

category

ファイルの追加先カテゴリを指定します(デフォルト:指定なし)。

複数階層を指定する場合は,“["one", "two"]”の形式で指定します。

[戻り値]

アクティブ・プロジェクトへのファイルの追加に成功した場合 : True

アクティブ・プロジェクトへのファイルの追加に失敗した場合 : False

fileNameに複数ファイルを指定した際に1つでもファイルの追加に失敗した場合 : False

[詳細説明]

-

fileNameに指定したファイルをアクティブ・プロジェクトに追加します。

-

categoryを指定した場合,指定したカテゴリの下にファイルを追加します。
指定したカテゴリが存在しない場合は,新規に作成します。

[使用例]

>>>project.File.Add("C:/project/sample/src/test.c", "test")
True
>>>project.File.Add(["C:/project/sample/src/test1.c", "C:/project/sample/src/test2.c"], ["test", "src"])
True