debugger.ActionEvent.GetLine
|
アクション・イベント結果を保持する数を設定/参照します。
[指定形式]
debugger.ActionEvent.GetLine = number
|
[設定]
|
|
number
|
アクション・イベント結果をPythonコンソール内で保持する数を設定します(デフォルト:10000)。
|
[参照]
現在の設定値
[詳細説明]
- | アクション・イベント結果をPythonコンソール内で保持する数を設定/参照します。 |
- | 設定した数を超える場合は,アクション・イベントの結果を保持しません。古いアクション・イベントの結果から削除します。有効範囲は,5000~100000です。 |
[使用例]
>>>print debugger.ActionEvent.GetLine
10000
>>>debugger.ActionEvent.GetLine = 50000
>>>print debugger.ActionEvent.GetLine
50000
|