Everything

common.ViewLine


Pythonコンソールの表示桁数を設定/参照します。

[指定形式]

common.ViewLine = number

[設定]

設定

説明

number

Pythonコンソールの表示桁数を数値で設定します(デフォルト:10000)。

[参照]

現在の設定値

[詳細説明]

-

Pythonコンソールの表示桁数を設定/参照します。

[使用例]

>>>print common.ViewLine
10000
>>>common.ViewLine = 20000