Everything

ウインドウ操作

 

4. ドッキング

フローティング状態から,パネルをメイン・パネルや各パネルの上下左右に配置することが出来ます。パネルをナビゲーター表示に従い,好きな場所にドラック&ドロップすることで簡単にパネルの配置を変更することが可能です。

(a)パネルの配置を変更する場合 (例:プロジェクト・ツリー)

フローティング状態のパネルをドラックするとナビゲーターが表示されます。

 

移動したい位置のナビゲーターにポインタを合わせると配置される領域が青く表示されます。

 

 

そのままドロップすることで,プロジェクト・ツリーの配置が変更されます。(下図はメイン・パネルの右に配置した場合)

 


ワンポイント・アドバイス

レイアウトの保存・復帰について

 レイアウト(パネルの配置情報)は,メニュー・バーの「表示」→「ドッキング・レイアウトの保存と復帰」で,デバッグ・ツール接続前/接続後のそれぞれに対して,4つの状態を保存することができます。