プログラムの編集
2. エディット
手順に従い,プログラムをエディットしてください。
プロジェクト・ツリーのr_cg_main.cをダブルクリックしてください。 |
r_cg_main.cが表示されるので,以下の記述をコピーして,下図の位置にペーストしてください。 |
R_CMT0_Start(); |
プロジェクト・ツリーのr_cg_cmt_user.cをダブルクリックしてください。 |
r_cg_cmt_user.cが表示されるので,以下の記述をコピーして下図の位置にペーストしてください。 |
uint16_t g_count; |
uint16_t inreg = 0,outreg = 0; g_count++; inreg = PORTA.PDR.BIT.B0; outreg = inreg ^ 1; PORTA.PDR.BIT.B0 = outreg; PORTB.PDR.BIT.B7 = inreg; |