Everything

メモリの表示

 

メモリ・パネルの表示

メモリ状態が表示されます。メモリ・パネルは4つありますが,今回は 2つを表示させます。 [メモリ1],[メモリ2]を同時に表示させると,デフォルトではタブ表示になり,どちらか一方しか見ることができません。これを,並べて見えるようにドッキングさせてみましょう。

[表示]メニュー → [メモリ1]を選択してください。

 

メモリ1・パネルが表示されます。(メモリ2・パネルも同様に表示させてください。)

 

 

メモリ2・パネルのタブを,出力パネル中央まで,ドラッグしてください。ナビゲーターが表示されますので,下図のように,ナビゲーター中央内にパネルをドロップしてください。

 

メモリ2・パネルが出力パネルにドッキングされ,メモリ1とメモリ2を同時に参照することが可能になりました。

 

ワンポイント・アドバイス

表示開始位置の指定

メモリ・パネルの表示開始位置を指定する場合は、位置表示エリアに変更したいアドレスを入力します。

デフォルトのアドレス入力は10進数です。16進数でアドレスを入力する場合は先頭に0xを付けてください。