コード生成
![](images/image109_44.png)
![](images/image109_45.png)
4. コード生成
使用する機能の設定が終わりましたら,プログラムを生成します。
ツール・バーの[コードを生成する]ボタンをクリックすることでプログラムが出力されます。 |
![](images/image109_226.jpg)
![](images/image109_227.png)
プロジェクト・ツリーに生成されたプログラムが表示されます。 |
コード生成する前に
コード生成を実行しなくても,生成されるプログラムを確認することができます。これが,コード生成プレビュー機能です。プロジェクト・ツリーパネルの[コード生成(設計ツール)]→[コード・プレビュー]からソースファイルをダブルクリックしてください。
![](images/image109_228.jpg)
![](images/image109_229.png)