Everything
 

アップデート実行中 ダイアログ


アップデートのダウンロードとインストールの進捗を表示します。

図 A.9

アップデート実行中 ダイアログ

 

ここでは,以下の項目について説明します。

[オープン方法]

-

アップデートのダウンロード中,インストール中に自動的にオープン

[各エリアの説明]

(1)

[アップデートの状態]エリア

現在のアップデートおよびインストールの進捗状況を表示します。

アップデートおよびインストールが完了すると自動的にダイアログは閉じられます。

(2)

[ダウンロード中/インストール中]エリア

ダウンロード中はダウンロードしているファイルのサイズに対するダウンロード済みサイズの割合を表示します。

インストール中はインストールを行うアップデートの数に対するインストール済みのアップデートの割合を表示します。

[機能ボタン]

ボタン

機能

キャンセル

アップデートを中止します。