全般にかかわる設定のうち,Pythonコンソールに関連した設定を行います。
図 A.51 | オプション ダイアログ([全般 - Pythonコンソール]カテゴリ) |
ここでは,以下の項目について説明します。
[オープン方法]
[各エリアの説明]
Pythonコンソールの表示桁数を指定します。
キーボードより5000~100000の数値を直接入力するか(半角数字のみ),または
ボタンにより数値を選択することで指定します。デフォルトでは10000が指定されています。
備考 | 本項目は,CS+ Pythonプロパティ「common.ViewLine」でも設定/参照することができます。 |
|
|
Python関数の実行時に例外を発生させます。
|
|
|
Python関数の実行時に例外を発生させません(デフォルト)。
|
備考 | 本項目は,CS+ Pythonプロパティ「common.ThrowExcept」でも設定/参照することができます。 |
|
|
Pythonコンソールの起動時に外部ツールと連携する機能を有効にします(デフォルト)。
|
|
|
Pythonコンソールの起動時に外部ツールと連携する機能を無効にします。
|
備考 | 本項目は,CS+ Pythonプロパティ「common.UseRemoting」でも設定/参照することができます。 |
(4) | [アクティブ・プロジェクト変更時の表示をクリアする] |
|
|
アクティブ・プロジェクト変更時にPythonコンソールの表示をクリアします(デフォルト)。
|
|
|
アクティブ・プロジェクト変更時にPythonコンソールの表示をクリアしません。
|
備考 | 本項目は,CS+ Pythonプロパティ「common.ConsoleClear」でも設定/参照することができます。 |
(5) | [CS+用Python関数の実行結果を表示する] |
|
|
CS+用Python関数の実行結果をPythonコンソールに表示します(デフォルト)。
|
|
|
CS+用Python関数の実行結果をPythonコンソールに表示しません。
|
備考 | 本項目は,CS+ Pythonプロパティ「common.ViewOutput」でも設定/参照することができます。 |
[機能ボタン]
|
|
|
|
すべて初期値に戻す
|
本ダイアログのすべての設定項目をデフォルトの状態に戻します。
ただし,[全般 - 外部ツール]カテゴリでは,新規登録した内容の削除は行いません。
|
|
OK
|
変更した設定内容を適用し,本ダイアログをクローズします。
|
|
キャンセル
|
変更した設定内容を無効とし,本ダイアログをクローズします。
|
|
適用
|
変更した設定内容を適用します(本ダイアログをクローズしません)。
|
|
ヘルプ
|
本ダイアログのヘルプを表示します。
|