Everything
2.7.4 ビルド・オプションを一覧表示する

プロジェクト(メイン・プロジェクト,およびサブプロジェクト)に対して,ビルド・ツールのプロパティ パネルで現在設定しているビルド・オプションを一覧表示することができます。

[ビルド]メニュー→[ビルド・オプション一覧]を選択すると,プロジェクトに対する現在のオプションの設定内容を,出力 パネルの[ビルド・ツール]タブにビルド順に表示します。

備考

ビルド・オプション一覧の表示フォーマットは,変更することができます。
プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[共通オプション]タブを選択します。
[その他]カテゴリの[ビルド・オプション一覧表示フォーマット]プロパティを設定してください。

図 2.69

[ビルド・オプション一覧表示フォーマット]プロパティ

 

次のプレースホルダに対応しています。

%Program% : 実行中のプログラム名に置換します。

%Options% : ビルド時のコマンド・ライン・オプションに置換します。

%TargetFiles% : コンパイル/アセンブル中のファイル名,またはリンク後の出力ファイル名に置換します。

デフォルトでは,“%TargetFiles% : %Program% %Options%”を設定しています。