コード・カバレッジとデータ・カバレッジの結果は,プログラムの実行結果の蓄積を表示します。したがって,「プログラムをダウンロードして実行して停止」を繰り返した場合,繰り返した分の結果を蓄積して表示します。
カバレッジの結果をクリアするには,エディタ パネル/逆アセンブル パネルにおいて,コンテキスト・メニューの[カバレッジ情報をクリア]を選択したのち,関数一覧 パネル/変数一覧 パネルの ボタンをクリックしてください。
また,プログラムを修正してビルドを実行した結果,関数や変数の配置アドレスが前回のビルド時の配置アドレスと異なる場合があります。この場合,実行していない関数や,リード/ライトされていない変数のカバレッジ率が表示されます。