次に,解析ツールで使用するウインドウ/パネル/ダイアログの一覧を示します。
表 A.1
ウインドウ/パネル/ダイアログ一覧
ウインドウ/パネル/ダイアログ名
機能概要
メイン・ウインドウ
CS+を起動した際,最初にオープンするウインドウ
プロジェクト・ツリー パネル
プロジェクトの構成要素のツリー表示
プロパティ パネル
解析ツールの詳細情報の表示,および設定の変更
関数一覧 パネル
取得した関数情報の表示
変数一覧 パネル
取得した変数情報の表示
解析グラフ パネル
取得した関数情報/変数情報のグラフ表示
コール・グラフ パネル
関数間の呼び出し関係(コール・グラフ)の表示
クラス/メンバ パネル
取得したクラス情報【CC-RX】注/関数情報/変数情報のツリー表示
値の推移(ズーム) パネル
グラフのズーム表示
出力 パネル
CS+が提供している各種コンポーネントから出力されるメッセージの表示,および関数/変数の参照箇所一覧の表示
解析対象外ファイルを指定 ダイアログ
解析対象外とするファイルの選択
解析対象ファイルを指定 ダイアログ
解析対象とするファイルの選択
列の選択 ダイアログ
関数一覧 パネル/変数一覧 パネルにおける表示項目の並べ替え,または表示/非表示の設定
コール・グラフ検索 ダイアログ
コール・グラフ パネルで表示しているコール・グラフ内に存在する関数/変数の検索
フィルタ設定 ダイアログ
関数一覧 パネル/変数一覧 パネルにおけるフィルタ表示の条件設定
注
【CC-RX】 クラス情報は,C++ソース・ファイルを対象とする場合のみ提供される情報です。