構成するアプリケーション・プロジェクトの選択 ダイアログ
|
構成するアプリケーション・プロジェクトの設定を行います。
図 A.11 | 構成するアプリケーション・プロジェクトの選択 ダイアログ |
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
- | マルチコア設定ツール・ノードのプロパティ パネルにおいて,以下のプロパティを選択したのち,[...]ボタンをクリック |
[各エリアの説明]
アプリケーション・プロジェクトの一覧を表示します。
チェック・ボックスを選択すると構成するアプリケーション・プロジェクトとして設定され,プロジェクト間に依存関係があるものとみなされます。
なお,選択可能なプロジェクト以外はグレー表示となります。
[プロジェクト]で選択しているアプリケーション・プロジェクトのプロパティを表示します。
アプリケーション・プロジェクトの詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
プロジェクト・ファイル
|
[プロジェクト]で選択したプロジェクトのプロジェクト・ファイルのパスをブート・ローダ・プロジェクトのフォルダからの相対パスで表示します。
|
デフォルト
|
プロジェクト・ファイルのパス
|
変更方法
|
変更不可
|
シンボル・アドレス・ファイル
|
[プロジェクト]で選択したプロジェクトのシンボル・アドレス・ファイル関連の設定を表示,変更します。
ブート・ローダ・プロジェクトをビルド(リビルド,バッチ・ビルド,ラピッド・ビルドを含む)する際に,本ファイルをアセンブルするコマンドラインを追加します。これにより,構成するアプリケーション・プロジェクト側のシンボルをブート・ローダ・プロジェクト側で解決することができます。
本プロパティは,次のプレースホルダに対応しています。
%BuildModeName%:ブート・ローダ・プロジェクトのビルド・モード名に置換します。
%ConstituentProjectLinkerOutputFileLeaf%:構成するアプリケーション・プロジェクトの最適化リンカの出力ファイル名(拡張子を除く)に置換します。
|
デフォルト
|
%BuildModeName%\%ConstituentProjectLinkerOutputFileLeaf%.fsy
|
変更方法
|
テキスト・ボックスによる直接入力
|
指定可能値
|
259文字までの文字列
|
[機能ボタン]
|
|
OK
|
設定した構成するアプリケーション・プロジェクトを本ダイアログをオープンしたテキスト・ボックスに反映し,本ダイアログをクローズします。
|
キャンセル
|
設定を無効とし,本ダイアログをクローズします。
|
ヘルプ
|
本ダイアログのヘルプを表示します。
|