マルチコア用プロジェクトとして,関連のあるブート・ローダ・プロジェクトと各アプリケーション・プロジェクトの情報をブート・ローダ・プロジェクトに設定します。
これにより,ブート・ローダ・プロジェクトをデバッグする際,アプリケーション・プロジェクトが自動的にビルドされてシンボルのアドレスが関連付けられ,デバッグがしやすくなります。また,各プロジェクトが生成するヘキサ・ファイルを1つに結合することができます。
関連付けについての詳細は「2.10.1構成するアプリケーション・プロジェクトを設定する」,ヘキサ・ファイルの結合についての詳細は「2.10.2複数のオブジェクトを結合する」を参照してください。