プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[共通オプション]タブを選択します。
[レジスタ・モード]カテゴリの[レジスタ・モード]プロパティで,レジスタ・モードを変更してください。
図 2.27
[レジスタ・モード]プロパティ
以下のレジスタ・モードを選択することができます。
レジスタ・モード
作業用レジスタ
レジスタ変数用レジスタ
32レジスタ・モード(オプション指定なし)
r10~r19
r20~r29
22レジスタ・モード(-Xreg_mode=22)
r10~r14
r25~r29
汎用レジスタ・モード(-Xreg_mode=common)
備考
レジスタ・モードについての詳細は,「CC-RH コンパイラ ユーザーズマニュアル」を参照してください。