プロジェクトの新規作成,または既存のプロジェクトの読み込みを行います。
プロジェクトを新規作成する際は,ライブラリ用のプロジェクトを設定します。
ビルド対象ファイルの追加/削除,依存関係の更新などを行います。
必要に応じて,ビルド高速化機能の設定を行います(「2.2ビルドを高速化する」参照)。
コンパイラ,アセンブラ,ライブラリアンに対するオプションを設定します(「2.4コンパイル・オプションを設定する」,「2.5アセンブル・オプションを設定する」,「2.8ライブラリ生成オプションを設定する」参照)。
ビルド処理前,およびビルド処理後に実行したいコマンドがある場合は,プロパティ パネルの[共通オプション]タブの[その他]カテゴリにおいて,[ビルド前に実行するコマンド]プロパティ,および[ビルド後に実行するコマンド]プロパティを設定してください。 |