Everything
2.3 コンパイル・オプションを設定する

コンパイル・フェーズに対するオプションを設定するには,プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネル[コンパイル・オプション]タブを選択してください。

タブ上で各プロパティを設定することにより,対応するコンパイル・オプションを設定することができます。

備考

よく使うオプションについては,[共通オプション]タブの[よく使うオプション(コンパイル)]カテゴリにまとめられています。