Everything

-c


日本語の文字コードを指定します。

[指定形式]

-c={none|sjis|euc_jp}

 

-

省略時解釈

本オプションのパラメータにsjisを指定したものと見なします。

[詳細説明]

-

入力ファイル中のコメントに対して,使用する文字コードを指定します。

-

パラメータを省略した場合は,エラーとなります。

-

パラメータに指定可能なものを以下に示します。これ以外のものを指定した場合は,ワーニングを出力しsjisとして扱います。なお,入力ファイル中で使用している文字コードと異なるものを指定した場合,動作は保証されません。

none

日本語の文字コードを処理しません

sjis

SJIS

euc_jp

EUC(日本語)

[使用例]

>CcnvCA78K0  input.c  -c=euc_jp  -o=output.c