Everything
3.11 その他の#pragma指令

その他の#pragma指令に対する変換仕様を示します。

 

表 3.5

その他の#pragma指令の変換

CA78K0 #pragma指令

変換後

備考

#pragma sfr

#include “iodefine.h”

iodefine.hは統合開発環境が提供します。

デバイス変更によりSFRのアクセスは見直す必要があります。メッセージを出力します。

#pragma name

削除します

CC-RLではサポートしていません。

#pragma ext_table

削除します

CC-RLではサポートしていません。

#pragma ext_func

削除します

CC-RLではサポートしていません。

#pragma inline

削除します

CC-RLではサポートしていません。

CC-RLの#pragma inlineは別機能となります。

#pragma PC

削除します

CC-RLではサポートしていません。