Everything
4.4.2 エラー

表 4.4

エラー

番号

メッセージ

説明

E0592001

複数の入力ファイルが指定されています。

入力ファイルは1つしか指定できません。

入力ファイルを複数指定したい場合は,リスト・ファイルを使用してください。

E0592002

optionオプションに引数は指定できません。

引数を指定できないオプションに引数を指定しています。

E0592003

optionオプションに引数を指定してください。

引数が必要なオプションに引数を指定していません。

E0592004

optionオプションが複数回指定されています。

オプションは同時に1つしか指定できません。

E0592005

出力ファイルが指定されていません。

入力ファイルに対応する出力ファイルが指定されていません。

E0592006

入力ファイルfileの読込みに失敗しました。

フォルダ名またはファイル名に誤りがある可能性があります。リスト・ファイルに次のファイルが指定されている倍は,次の変換に移ります。

E0592007

変換結果ファイル fileの書込みに失敗しました。

フォルダ名に誤りがある可能性があります。

E0592008

出力ファイルfileの書込みに失敗しました。

フォルダ名に誤りがある可能性があります。

E0592009

リスト・ファイルfileの読込みに失敗しました。

フォルダ名に誤りがある可能性があります。

E0592010

リスト・ファイルfileの構文が認識できません。

リスト・ファイルの記述が正しくありません。

E0592011

ファイル名が重複しています。

入力ファイル,出力ファイル,変換結果出力ファイルのファイル名が重複しています。

E0592012

ファイル名が不正です。

コマンドライン指定時の入力ファイル名,もしくは,リスト・ファイル指定時の入出力ファイル名のいずれかが260文字を超えています。

E0592013

optionオプションに指定された引数が不正です。

引数の指定が不正です。

または,指定したファイル名が260文字を超えています。

E0592101

stringの書式が不正です。

CA78K0で許可されていない文法があるため,変換できません。入力ファイルを修正してください。

E0592102

アセンブラ埋め込みインライン関数をこれ以上追加できません。

アセンブラ埋め込みインライン関数の作成上限数を超えました。入力ファイルを修正してください。

E0592103

テンポラリ・ファイルの削除に失敗しました。

テンポラリ・ファイルの削除に失敗しました。テンポラリ・ファイルを削除してください。