Everything

r_uartm_callback_sendend


送信割り込みの発生に伴う処理を行います。

備考

本API関数は,送信割り込みに対応した割り込み処理r_uartm_interrupt_sendのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。

[指定形式]

void    r_uartm_callback_sendend ( void );

備考

mは,チャネル番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし