使用例
チャネル 0, 1 の D/A 変換を許可する
[GUI設定例]
D/A コンバータ |
||||
DA |
使用する | |||
D/A コンバータ 動作設定 |
使用する | |||
DA0を使用 |
使用する | |||
DA1を使用 |
使用する | |||
データ形式 |
右詰め | |||
D/A A/D同期設定 |
使用しない |
[API設定例]
r_cg_main.c
void main(void)
{
R_MAIN_UserInit();
/* Start user code. Do not edit comment generated here */
/* Set the DA0 converter value */
R_DA0_Set_ConversionValue(0100U);
/* Set the DA1 converter value */
R_DA1_Set_ConversionValue(0200U);
/* Enable the DA0 converter */
R_DA0_Start();
/* Enable the DA1 converter */
R_DA1_Start();
while (1U)
{
;
}
/* End user code. Do not edit comment generated here */
}