Everything

r_dmac_dmacni_interrupt

チャネル n の転送終了割り込みに伴う処理を行います。

備考              API 関数は、チャネルnの転送終了割り込みに対応した割り込み処理として呼び出されます。

 

[指定形式]

static void    r_dmac_dmacni_interrupt ( void );

備考              n はチャネル番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし