Everything

R_DTCm_Stop

データ・トランスファ・コントローラの起動を禁止します。

備考              API 関数では、転送情報番号mに対応したDTC起動許可レジスタnDTCERn)のDTCE ビットを操作することにより、データ・トランスファ・コントローラの起動禁止を実現しています。

 

[指定形式]

void    R_DTCm_Stop ( void );

備考              mは転送情報番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし