Everything

r_iwdt_nmi_interrupt

ノンマスカブル割り込み(WUNI)の発生に伴う処理を行います。

備考              API 関数は、ダウンカウンタがアンダフローした場合、またはリフレッシュ許可期間以外でリフレッシュを行った場合に発生するノンマスカブル割り込み(WUNI)に対応した割り込み処理として呼び出されます。

 

[指定形式]

static void    r_iwdt_nmi_interrupt ( void );

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし