Everything

R_LPC_ChangeSleepModeReturnClock

スリープ・モードが解除された際に選択されるクロック・ソースを設定します。

 

[指定形式]

#include       "r_cg_macrodriver.h"

#include       "r_cg_lpc.h"

MD_STATUS   R_LPC_ChangeSleepModeReturnClock ( return_clock_t clock );

 

[引数]

I/O

引数

説明

I

return_clock_t clock;

クロック・ソースの種類

RETURN_LOCO                 :低速オンチップ・オシレータ

RETURN_HOCO                 :高速オンチップ・オシレータ

RETURN_MAIN_CLOCK  :メイン・クロック発振器

RETURN_DISABLE            :クロック・ソースの切り替え
を行わない

 

[戻り値]

マクロ

説明

MD_OK

正常終了

MD_ERROR1

現在設定されているクロック・ソースの指定が不正

MD_ARGERROR

引数 clock の指定が不正