Everything

r_lvd_lvdn_interrupt

電圧監視n割り込みの発生に伴う処理を行います。

備考              API 関数は、電圧検出回路が電圧の低下を検出した場合に発生する電圧監視n割り込みに対応した割り込み処理として呼び出されます。

 

[指定形式]

static void    r_lvd_lvdn_interrupt ( void );

備考              n は回路番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし