Everything

r_mtu2_cj_tcivn_interrupt

オーバフロー割り込みの発生に伴う処理を行います。

備考              API 関数は、タイマ・カウンタ(TCNT)がオーバフローした場合に発生するオーバフロー割り込みに対応した割り込み処理として呼び出されます。

 

[指定形式]

static void    r_mtu2_cj_tcivn_interrupt ( void );

備考              j は関係するチャネル番号を、n はチャネル番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし