Everything

R_R12DAn_Set_ConversionValue

D/A 変換を行うデータを設定します。

 

[指定形式]

void    R_R12DAn_Set_ConversionValue ( uint16_t reg_value );

備考              n はチャネル番号を意味します。

 

[引数]

I/O

引数

説明

I

uint16_t reg_value;

D/A 変換を行うデータ

 

[戻り値]

なし