Everything

r_rspin_callback_error

RSPIエラー割り込みの発生に伴う処理を行います。

備考              API 関数は、r_rspin_error_interrupt のコールバック・ルーチンとして呼び出されます。

 

[指定形式]

static void    r_rspin_callback_error ( uint8_t err_type );

備考              n はチャネル番号を意味します。

 

[引数]

I/O

引数

説明

O

uint8_t err_type;

RSPIエラー割り込みの発生要因(x部は不定)

  xxxx00x1B    : オーバランエラーの検出

  xxxx01x0B    : モードフォルトエラーの検出

  xxxx10x0B    : パリティエラーの検出

 

 

[戻り値]

なし